结果:找到"AI 语音识别 人脸识别 中断 实验教程 NVIC",相关内容972条
- 【实验教程17】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI人脸注册认证与识别
- AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列AI人脸注册认证与识别使用IAR打开AI_OCR文件夹里面的工程,打开common.h头文件,连接的路由器名称及密码如图1.0.1所示,如需修改成需要注意路由器名称长度和密码的长度以及加密类型都要修改。图1.0.1路由器相关信息图1在AI人脸识别系统中需要有上层服务器,CC3200通过TCP与上层的服务器建立连接关系,通过这一链路来实现数据包的传递,从而实现人脸识别的功能。在mian.c文件中通过两个全局变量来定义服务器的IP及端口,如图1.0.2所示为连接服务器的IP及端口,用户可在此更改切换连接到自己的服务器。图1.0.2服务器的IP及端口图2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI 语音识别 人脸识别 人脸注册认证 实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-15 11:53:00
- 【实验教程16】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI人脸图像采集
- CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列AI人脸图像采集人脸图像采集硬件部分主要由CC3200和MT9D111摄像头组成。摄像头主要是作为人脸采集部分,CC3200则作为主控制核心。如图1.0.1所示为MT9D111摄像头模组的实物图。图1.0.1MT9D111摄像头模组图1MT9D111摄像头模组及其外围的原理图,如图1.0.2所示。图1.0.2MT9D111及其外围原理图图2其中SDA为I2C数据、SCK为I2C时钟、PWDN摄像头工作状态选择、PCLK像素点的时钟、MLKIN是主时钟、RESET复位引脚、VD为列同步信号、HD为行同步信号、D0-D7摄像头的并行数据口。使用IAR打...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,AI人脸图像采集,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-12 15:37:00
- 【实验教程14】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI人脸系统架构
- AI语音人脸识别教程——疯壳·开发板系列AI人脸系统架构AI人脸识别系统由7大块组成,分别是摄像头、CC3200、串口调试助手、路由器、公网、服务器、数据库以及百度AI组成。AI人脸识别系统的系统架构如图1.0.1所示。图1.0.1AI人脸识别系统架构图1串口调试助手向CC3200发送指令,CC3200执行相关指令并且返回执行信息。例如设备注册时,串口调试助手向CC3200发送设备注册指令,CC3200接收到指令,返回接收成功指令到串口调试助手,并且把用Authkey进行TEA加密的注册数据包通过WiFi传输到服务器,服务器接收到指令后验证通过该设备是第一次注册,并且返回一个使用Authke...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,AI人脸系统架构,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-12 10:58:00
- 【实验教程12】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-语音采集
- CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列语音采集音频采集板卡主要运用的是TI官方的方案TLV320AIC3254音频编解码器+TPA2012D2RTJ功率放大器,如图1.0.1为语音采集主板的实物图。图1.0.1语音采集主板的实物图图1TLV320AIC3254(有时也称为AIC3254)是一款灵活的低功耗,低电压立体声音频编解码器,具有可编程输入和输出,PowerTune功能,完全可编程的miniDSP,固定的预定义和可参数化信号处理模块,集成PLL,集成LDO和灵活的数字接口,支持I2C和SPI。TLV320AIC3254的内部结构,如图1.0.2所示。图1.0.2TLV320AIC...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,语音采集,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-11 14:11:00
- 【实验教程11】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI语音系统架构
- CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列AI语音系统架构AI语音识别系统的系统架构如图1.0.1所示。图1.0.1AI语音系统结构用户通过语音采集板卡采集到在驻极体端的语音,通过I2S接口传送到CC3200,CC3200通过wifi把采集到的语音信号发送给服务器,服务器再使用百度AI语音识别的API把语音信号传送到百度AI的服务器上;当语音识别成功后,百度AI返回识别后的字符串给到服务器,服务器又再一次通过wifi把识别到的字符串回传给CC3200,CC3200把收到的字符串,通过12864液晶屏显示出来。文件下载请点击:【1】AI语音系统架构.pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,AI语音系统架构,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-11 11:18:00
- 【实验教程8】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-PWM
- CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列PWMPWM(PulseWidthModulation)即脉冲宽度调制。PWM运用非常的广泛,大到航天飞船,小到便携式USB风扇都可以见到PWM的身影。许多MCU的定时器均带有PWM模式,CC3200也不例外。1.1寄存器CC3200通用定时器支持PWM模式。在PWM模式下,定时器被配置为一个24位的减计数器,初始值在GPTMTnILR和GPTMTnPR寄存器中进行定义。在该模式中,PWM频率和周期是同步事件,这样可以消除毛刺。PWM模式可以通过向寄存器GPTMTnMR中的TnAMS位写入0x01,TnCMR位写入0x00,TnMR位写入0x02。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI 语音识别 人脸识别 PWM 实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-09 15:01:00
- 【实验教程7】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-中断
- AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列中断接口数据传送控制方式有查询、中断和DMA等,中断是重要的接口数据传送控制方式。中断控制分为全局和局部两级,全局中断由NVIC控制,局部中断由外设控制。嵌套向量中断控制器NVIC支持多个内部异常和多达240个外部中断。从广义上讲,异常和中断都是暂停正在执行的程序转去执行异常或中断处理程序,然后返回原来的程序继续执行。从狭义上将,异常由内部事件引起,而中断有外部硬件产生。异常和中断的处理与子程序调用有相似之处,但也有下列本质区别:什么时候调用子程序是确定的,而什么时候产生异常和中断时不确定的。子程序的起始地址由调用程序给出,而异常和中断程序的起始地...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI 语音识别 人脸识别 中断 实验教程 NVIC 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-09 11:51:00
- 【实验教程6】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-串口
- AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列串口串行接口分为异步串行接口和同步串行接口两种。异步串行接口统称为通用异步收发器(UART)接口,同步串行接口有SPI和I2C等,同步串行接口除了包含数据线外,还包含时钟线。本次实验中我们使用的是UART,也就是异步串行通信接口。UART的相关标准规定了接口的机械特性、电气特性和功能特性等,UART的电气特性标准包括RS-232C、RS-422、RS-423和RS-485等,其中RS-232C是最常用的串行通信标准。RS-232C是数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准,其中DTE包括微机、微控制器和打印机...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,串口,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-08 17:13:00
- 【实验教程4】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-GPIO
- AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列GPIOGPIO全称GeneralPurposeInputOutput即通用的输入输出,是所有控制器里必备的资源,CC3200的所有数字引脚和部分模拟引脚均可作为通用的输入输出引脚(GPIO)使用,CC3200把GPIO分为三个组,分别是GPIOA0、GPIOA1、GPIOA2、GPIOA3,每一组GPIO有8个引脚,引脚分配如表1.0.1所示:表1.0.1CC3200引脚分配表表1根据功能引脚配置的不同,CC3200最多可以有27个GPIO,且所有的GPIO引脚均具有中断功能,触发的方式支持电平触发和边沿触发(上升沿和下降沿),不仅如此,所有的G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,GPIO,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-08 15:03:00
- 【实验教程3】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-芯片简介
- CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列CC3200简介随着工业4.0时代的到来,物联网(IOT)作为这个时代最基本也是最重要的技术,变成各路传统半导体制造商的香饽饽,蓝牙、WiFi以及Zigbee等技术迎来大爆发。作为目前唯一能够连接物与互联网的无线通信技术,WiFi技术也就显得愈加重要。CC3200是美国德州仪器公司(TI)针对无线连接SimpleLinkWi-Fi和物联网(IoT)解决方案最新推出的一款MCU,同时也是业界第一个具有内置Wi-Fi的MCU,CC3200采用高性能ARMCortex-M4内核,主频为80MHz,高达256KB的RAM,64KB的ROM用于存放设备初始化...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,芯片,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-08 11:39:00
返回